This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS66020:是否有办法使连接到 TPS66020的 PD 控制器的输出调节为65W、而输入电压范围为11V 至32V。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, TPS25750EVM, TPS66020, TPS65987D, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234847/tps66020-is-there-a-way-to-make-it-so-the-output-of-the-pd-controller-connected-to-the-tps66020-is-regulated-at-65w-while-the-input-can-be-anything-from-11v-to-32v

器件型号:TPS66020
主题中讨论的其他器件: TPS65987D、BQ25731、 TPS25750、TPS25750EVM

我正在尝试将 TPS65987D 连接至 TPS66020、但当电路为拉电流时、我需要输出功率、以达到稳定的65W。 当电路充当接收器时、USB Type C 端口可以自由接收11V 至32V 的任何电压。 我需要知道是需要将降压-升压转换器连接至输出、还是应该知道是否需要不用担心如何使用  TPS66020。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否愿意创建一个方框图来显示您的预期设置?

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我打开了所需的组件。 我现在想使用 TPS25750S PD 控制器并将其连接到 BQ25731电池充电控制器、因为它似乎有更好的 GUI、但我仍然对这两个芯片和 type c 端口之间应该如何进行连接感到困惑。 这是通用方框图。 我需要实现的唯一功率限制是、当 USB 端口用作源端口时、它需要输出至少65W 的功率。 该端口的输入可以是11V 到32V 之间的任何值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 我将在明天由 EOB 提供答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juan 的夜晚好!

    要将 TPS25750连接到 BQ25731、您可以使用位于以下位置的 TPS25750EVM 用户指南:  
    https://www.ti.com/lit/ug/slvuby2a/slvuby2a.pdf

    我包含一个原理图和布局指南。

    在 TPS25750 Application Customization Tool (位于此处: https://dev.ti.com/gallery/view/USBPD/TPS25750_Application_Customization_Tool/ver/7.0.4/)中设置 TPS25750配置时、选择 Advanced Configuration (高级配置)、选择 Configuration (配置)、然后可选择符合条件的供电方和受电方 PDO。 对于拉电流 PDO、您可以创建多个电压和电流组合、每个组合等于65W。 对于接收端 PDO、您可以选择单个可变 PDO 或多个具有选定电压电平的固定 PDO。

    此致、

    C·吉莱特