This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43620:将 MODE/SYNC 引脚连接到 VDD

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237754/lmr43620-connect-mode-sync-pin-to-vdd

器件型号:LMR43620

大家好、

我的客户考虑 在 FPWM 模式下操作 LMR43620MB5RPER。

可以将 MODE/SYNC 引脚连接到 VCC 以设置 FPWM 吗?

在 VCC 的说明中、数据表指出"不要连接至外部负载"。 同时、对"该输出可用于为电源正常功能提供上拉电阻"进行了说明。

因此、我要再次检查是否可以将 VCC 连接到 MODE/SYNC。

此致、

太田麻吾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、将 MODE/SYNC 引脚连接到 VCC 是正确的。  VCC 可用于上拉和逻辑连接。

    谢谢