请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR43620 大家好、
我的客户考虑 在 FPWM 模式下操作 LMR43620MB5RPER。
可以将 MODE/SYNC 引脚连接到 VCC 以设置 FPWM 吗?
在 VCC 的说明中、数据表指出"不要连接至外部负载"。 同时、对"该输出可用于为电源正常功能提供上拉电阻"进行了说明。
因此、我要再次检查是否可以将 VCC 连接到 MODE/SYNC。
此致、
太田麻吾