主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 USB-TO-GPIO2
晚上好!
我是一名 FPGA 开发人员、 我正在使用具有 UCD9248数字电源控制器的 Xilinx 评估板 ZC702。
我需要将其中一个输出电压重新编程、范围为2.5V (默认值)至3.3V。
我正在使用"融合设计"流程并遵循在线指南中的结构、但它不起作用。
我根据建议将 USB2ANY TI 组件连接到 PC 和 Xilinx 评估板端口 J59、移除评估板上的 J12跳线、然后打开评估板。
但我总是得到"没有找到 USB 适配器!" Fusion Digital Power Designer GUI 上的告警。
问题可能在哪里?
感谢您的回答
L·D·安东尼奥