This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:在 ZC702上进行编程

Guru**** 2504145 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248, USB2ANY, USB-TO-GPIO2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237394/ucd9248-programming-on-zc702

器件型号:UCD9248
主题中讨论的其他器件: USB2ANYUSB-TO-GPIO2

晚上好!

我是一名 FPGA 开发人员、 我正在使用具有 UCD9248数字电源控制器的 Xilinx 评估板 ZC702。

我需要将其中一个输出电压重新编程、范围为2.5V (默认值)至3.3V。

我正在使用"融合设计"流程并遵循在线指南中的结构、但它不起作用。

我根据建议将 USB2ANY TI 组件连接到 PC 和 Xilinx 评估板端口 J59、移除评估板上的 J12跳线、然后打开评估板。
但我总是得到"没有找到 USB 适配器!" Fusion Digital Power Designer GUI 上的告警。

问题可能在哪里?

感谢您的回答

L·D·安东尼奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lorenzo:

    Fusion Digital Power Designer GUI 不检测 USB2ANY 工具、它仅识别 USB-TO-GPIO 或 USB-TO-GPIO2。  

    https://www.ti.com/tool/USB-TO-GPIO2

    此致、

    克里斯·巴图斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的回答。

    USB2ANY 无法与 Fusion Digital Power Designer 配合使用。

    是否可以 在 ZC702上对 UCD9248进行编程而不购买 USB 转 GPIO/USB 转 GPIO 2?

    应该可以通过 SoC PS I2C 接口对其进行编程、但未找到遵循此流程的任何指南。

    此外、TI.com 上不提供 USB 转 GPIO/USB 转 GPIO 2。 USB 转 GPIO 2当前缺货。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lorenzo:

    您可以 使用 PMBus 命令协议通过 I2C 接口对 UCD9248进行编程。 下面是一个文档、将指导您完成该过程。  

    https://www.ti.com/lit/ug/sluu337/sluu337.pdf?ts=1686673526624&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUCD9248

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    克里斯·巴图斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    在 PMBus Addr = 53的器件上、我必须将电源轨1的电压从2.5V 更改为3.3V。

    因此、我必须要做的是将 i2c 命令发送到地址53。  

    首先写入"page"命令、页面值= 0、因为我对电源轨1感兴趣。

    因此、地址为53的 i2c 命令、写入模式、"page"字节= 00h、"page value"字节= 00h。

    然后我写入 Vout_command = 3.3 (根据尾数值)

    因此、地址为53的 i2c 命令、写入模式、"Vout_command"字节= 21h、"v_out value" 2*字节= XXh。

    这足够了吗? 此命令是否会保存在闪存中、这样就无需每次都独立使用电源管理器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lorenzo:

    更改完这些值后、必须发送 STORE_DEFAULT_ALL 命令。 此操作将保存您对闪存的更改。

    此致、

    克里斯·巴图斯卡