大家好、
在 PD STP.5中、我们需要在 OCP 期间在650ms 内将 VBUS 降至0.8V、
客户在3.5A 时触发电流限制、但正如您看到的、它会下降一小部分、但随后会反弹回到5V、并最终下降至0。
但总时间超过650ms。
我是否可以知道、为什么它会 随着电流的增加而反弹、其中电流
而是电流,绿色是 VBUS。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
但为什么 VBUS 最终在负载为0A 的一段时间内下降到零?
这并不清楚。 TPS66020和 PD 控制器之间是否存在任何交互、即 PD 控制器在发生故障(/FLT)时通过 EN0/EN1关闭 PPV5?
他们的电子负载处于恒定电 流模式,从理论上讲,我们的 IC 触发电流限值应保持在3.5A,直到它热关闭并关闭 PP5V,对吗?
是的。
但是为什么以及电流是如何显示为零的? 即使有一段时间没有电流、VBUS 还会下降多少?
您能否确认 TPS66020的状态? 当故障消除后、器件是否会离开 SRC 3.0A 并进入 SRC 故障状态、然后返回到 SRC 3.0A、最后在 EN1_EN0=00b 或01b 时以禁用状态结束?

此致、
克里斯