This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS66020:PD OCP 合规性

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS66020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237190/tps66020-pd-ocp-compliance

器件型号:TPS66020

大家好、  

在 PD STP.5中、我们需要在 OCP 期间在650ms 内将 VBUS 降至0.8V、

客户在3.5A 时触发电流限制、但正如您看到的、它会下降一小部分、但随后会反弹回到5V、并最终下降至0。  

但总时间超过650ms。

我是否可以知道、为什么它会 随着电流的增加而反弹、其中电流

而是电流,绿色是 VBUS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电压将受到负载的影响。  如果负载被移除(电流变为0A)、电压将返回到5V。  

    此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    但是、如果负载电流有一段时间是0A、为什么 VBUS 最终下降到零?

    他们的电子负载处于恒定电流模式、 理论上 、我们的 IC 触发电流限值应保持在3.5A、直到它热关断并关闭 PP5V、对吧?

    但是、为什么这里的电流显示为零? 即使有一段时间没有电流、VBUS 也会下降多少?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但为什么 VBUS 最终在负载为0A 的一段时间内下降到零?

    这并不清楚。  TPS66020和 PD 控制器之间是否存在任何交互、即 PD 控制器在发生故障(/FLT)时通过 EN0/EN1关闭 PPV5?

    他们的电子负载处于恒定电  流模式,从理论上讲,我们的 IC 触发电流限值应保持在3.5A,直到它热关闭并关闭 PP5V,对吗?

    是的。

    但是为什么以及电流是如何显示为零的? 即使有一段时间没有电流、VBUS 还会下降多少?

    您能否确认 TPS66020的状态?  当故障消除后、器件是否会离开 SRC 3.0A 并进入 SRC 故障状态、然后返回到 SRC 3.0A、最后在 EN1_EN0=00b 或01b 时以禁用状态结束?

    此致、

    克里斯