主题中讨论的其他器件:BQ25730
我有一个关于该与 BQ2573相关的旧线程的后续问题 1 :
由于在单独的主题中阐明了无法找到数据表中提到的表、因此我们已根据该帖子创建了自己的表:

我刚刚将"适配器存在"条件(列)移到了表的开头、因为该条件似乎比其他标准更优先。
因此,我想我们关注的是,在新发现的个案中,例如7及8宗,会出现甚么情况。 特别是案例8值得关注、因为在我们的设计中很容易就能做到这一点:用户可以在 BQ25730 之前已配置为 OTG 操作的情况下插入充电适配器(通过以下方式实现:OTG/VAP/FRS 引脚驱动高电平、OTG_VAP_MODE = 1、EN_OTG = 1、EN_FRS = 0)。 在这种情况下、充电器会处于什么状态?
我们在电路板上进行了尝试、没有发生任何不良情况、充电器似乎会切换到"正向模式(无 FRS)"、但我们需要了解在这种情况下是否存在可控的行为、或者只是偶然发生、没有出现任何问题。
非常感谢、期待您的回复!
此致、
克里斯蒂安