This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:关于 VAP/OTG /FRS 配置比较

Guru**** 2518840 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235855/bq25731-about-vap-otg-frs-configuration-comparison

器件型号:BQ25731
主题中讨论的其他器件:BQ25730

我有一个关于该与 BQ2573相关的旧线程的后续问题 1

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984733/bq25731-about-vap-otg-frs-configuration-comparison

由于在单独的主题中阐明了无法找到数据表中提到的表、因此我们已根据该帖子创建了自己的表:

我刚刚将"适配器存在"条件(列)移到了表的开头、因为该条件似乎比其他标准更优先。

因此,我想我们关注的是,在新发现的个案中,例如7及8宗,会出现甚么情况。 特别是案例8值得关注、因为在我们的设计中很容易就能做到这一点:用户可以在 BQ25730 之前已配置为 OTG 操作的情况下插入充电适配器(通过以下方式实现:OTG/VAP/FRS 引脚驱动高电平、OTG_VAP_MODE = 1、EN_OTG = 1、EN_FRS = 0)。 在这种情况下、充电器会处于什么状态?

我们在电路板上进行了尝试、没有发生任何不良情况、充电器似乎会切换到"正向模式(无 FRS)"、但我们需要了解在这种情况下是否存在可控的行为、或者只是偶然发生、没有出现任何问题。

非常感谢、期待您的回复!

此致、

克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cristian:

    我们的充电器足够智能、可以处理情况8、在 OTG 模式下允许插入适配器。 它仍处于 OTG 模式。 如果适配器电压高于 OTG 电压、开关操作将停止。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、不知道该怎么说。 我已尝试以下顺序:

    首先将 BQ25730配置为 OTG 模式(包括将 OTG/VAP/FRS 驱动至高电平)。 这会使 OTG 正确运行、VBUS 上为5V 且 CHGR_OK 引脚为低电平。 寄存器值如下所示。 我发现一点奇怪的是、Charger_Status 寄存器指示适配器已插入(位15、标记为红色)、并且 BQ25730在 VINDPM 下运行(位13、标记为红色)。 但我想我们应该忽略这些位、此时"在 OTG"位也显示1 (即标记为绿色的位8)。 如前所配置、ChargeOption3寄存器中的 EN_OTG 位也正确显示1。

    2.然后我插入适配器。 寄存器立即读取如下所示。 CHRG_OK 引脚变为高电平、如果 MODE 仍然是 OTG、则不应该发生这种情况。 然而、正如 ChargeStatus 寄存器中的"In OTG"位所显示的那样、看起来该模式不再是 OTG。 此外、如果发生此类事件、ChargeOption3寄存器中的"EN_OTG"位看起来也会自动复位为0、从而完全禁用 OTG 模式。 因此、我不确定在这种情况下充电器是否仍然处于 OTG 模式。

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cristian:

    1.没错、当处于 OTG 模式时、VINDPM 位应被忽略。  

    2.连接适配器后,可能会触发 OTG_OVP 故障,从而退出 OTG 模式。  

    此致、