主题中讨论的其他器件:LM3410、
您好!
我正在设计便携式 LED 手电筒灯、如报告的原理图所示;主要要求如下:
1.高效:电池应放电到3.2V(或3.3V..) 关闭前;
2.在整个电池放电周期内电流调节良好,保持 LED 的正确色温。

我有一些问题要请教您的专家...
原理图是否正常? 您是否会推荐另一个 IC、如 LM3410、其他组件或其他电路拓扑?
2.是否可以使用 VR 较小(现在为40V)的 D1二极管来降低 Vf?
3.上述电路的(估算的)效率是多少? 和 TPS61500功耗如何?
4.帮助我计算 R4值... 据您所知、对于该应用、最高效的使用频率是多少?
5.我认为我已经回答了("否"),但是否有可能(通过修改/更换元件等)驱动所有36个 LED 并联? 这意味着 Vf = 3.0V 且 If = 1.3A。
非常感谢您的关注、此致。
M. Dassi