This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61500:单节锂离子电池白色 LED 手电筒

Guru**** 2535300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410, TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232441/tps61500-single-li-ion-battery-white-led-torch

器件型号:TPS61500
主题中讨论的其他器件:LM3410

您好!

我正在设计便携式 LED 手电筒灯、如报告的原理图所示;主要要求如下:

1.高效:电池应放电到3.2V(或3.3V..) 关闭前;

2.在整个电池放电周期内电流调节良好,保持 LED 的正确色温。

我有一些问题要请教您的专家...

原理图是否正常? 您是否会推荐另一个 IC、如 LM3410、其他组件或其他电路拓扑?

2.是否可以使用 VR 较小(现在为40V)的 D1二极管来降低 Vf?

3.上述电路的(估算的)效率是多少? 和 TPS61500功耗如何?

4.帮助我计算 R4值... 据您所知、对于该应用、最高效的使用频率是多少?

5.我认为我已经回答了("否"),但是否有可能(通过修改/更换元件等)驱动所有36个 LED 并联? 这意味着 Vf = 3.0V 且 If = 1.3A。

非常感谢您的关注、此致。

M. Dassi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    我会在明天查看您的问题并提供反馈。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    1.示意图从我这边看起来很好。 我可以知道您的 LED 灯串是否存在电流均匀性问题吗?  

    2.是的。

    3/4. 我们没有与此条件相关的测试数据。 但您可以参阅 EVM 用户指南以了解一些效率曲线。

    5.在这种情况下,我建议使用降压转换器或者线性器件。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的及时回答、并抱歉我迟到了。

    1.我不确定我是否完全理解您的问题、但是是的、LED 应该是恒定驱动的-电流、而且我知道并联的 LED 中可能存在一些不均匀性、但没关系。

    2.那么、具有二极管 D1的 VR > LEDs VF 是否足够呢?  在本例中、Vf = 12V (LED 的两倍)是否足够?

    3/4. 好的、我将会阅读 EVM 用户指南。 一个问题是:你认为我可以通过制作4系列9 LED 和提高 LED 的 Vf 到12V,获得更高的效率吗? BTW、OVP 应升高至14V 左右。

    5.好的

    最后一个问题:L1标称电流 必须大于 LED'如果;它是 2倍的辅助导通吗? (即0.65A LED 电流为1.2A)

    感谢您发送编修。

    MD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不在办公室、明天会回复您的问题

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    2.二极管 VR > LED VF 越低越有助于提高效率。

    3/4. 在这种情况下、我们没有效率数据。

    我为电感器电流添加了一个计算示例供您参考。

    e2e.ti.com/.../5287.TPS61161A-Max-Output-Current-Measurement.pdf

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、非常感谢您的帮助。

    此致

    MD