Other Parts Discussed in Thread: TPS2378EVM-105, TPS2378
你(们)好!
我们正在设计有源 II 类4级 PoE 分离器、该分离器基于 TPS2378EVM-105 如下所示。
有关原理图的注意事项;
- 尽管 TPS2378的 APD (2)引脚看起来浮动、但它通过10k 连接到 RTN (5)引脚。
- 尽管看起来似乎没有、但桥式整流器的输入端存在一个串联 RC 网络(Bob Smith 终端)。
- 桥式整流器的输出端连接有一个 LED、用于进行基本诊断。

下面还显示了4层布局、

问题: 插入支持 PoE 的以太网插孔时、连接到桥式整流器的 LED 会开始闪烁。 由于下面所示的桥式整流器输入侧有源 PoE 系统和输入电压的性质、我认为刷写是正常的。 (输入电压在2V 和5V 之间变化。)
接口的输出端还有一个具有6.8R 负载的直流/直流10V 转换器、该转换器高于4类有源 PoE 的最低功率要求。 根据这一规定、接口电路应连续工作以满足电源要求。
但以某种方式、LED 始终闪烁。 电路的行为似乎类似于使用外部电源、但 APD 引脚电压位于 GND 电势。
如果有人有一个建议,我会愉快的。
谢谢你。