This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:PD 接口不提供 PSE 输出电压

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2378EVM-105, TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236751/tps2378-pd-interface-does-not-provide-the-pse-output-voltage

器件型号:TPS2378

你(们)好!

我们正在设计有源 II 类4级 PoE 分离器、该分离器基于 TPS2378EVM-105 如下所示。

有关原理图的注意事项;

  • 尽管 TPS2378的 APD (2)引脚看起来浮动、但它通过10k 连接到 RTN (5)引脚。
  • 尽管看起来似乎没有、但桥式整流器的输入端存在一个串联 RC 网络(Bob Smith 终端)。
  • 桥式整流器的输出端连接有一个 LED、用于进行基本诊断。

下面还显示了4层布局、

问题: 插入支持 PoE 的以太网插孔时、连接到桥式整流器的 LED 会开始闪烁。 由于下面所示的桥式整流器输入侧有源 PoE 系统和输入电压的性质、我认为刷写是正常的。 (输入电压在2V 和5V 之间变化。)

接口的输出端还有一个具有6.8R 负载的直流/直流10V 转换器、该转换器高于4类有源 PoE 的最低功率要求。 根据这一规定、接口电路应连续工作以满足电源要求。

但以某种方式、LED 始终闪烁。 电路的行为似乎类似于使用外部电源、但 APD 引脚电压位于 GND 电势。

如果有人有一个建议,我会愉快的。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aytac:

    感谢您的联系!

    对于 LED 闪烁问题、LED 可能位于引脚 VDD 和引脚 VSS 之间、这会产生一个与25kOhm 检测电阻并联的电阻器。 因此、PSE 无法检测到正确的25k 电阻并失败检测。 我建议您断开 LED 电路或在 VDD-VSS 之间移动 LED 电路。 确保与 LED 串联的电阻高于60千欧。

    对于 APD 引脚、它是为了将适配器设置为更高的优先级、而不是适配器使能引脚。 未使用 APD 引脚时、适配器和 PoE 仍可通过 ORing 电路为负载供电。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您的努力和快速返回。

    你绝对是对的。 问题可能是由于 BE LED 导致的。 我想这就是问题所在。

    我将移除 LED、然后分享结果。

    再次感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我删除了 LED、但不知何故问题仍然存在、不幸的是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aytac:

    感谢您的测试。 另一个因素可能是检测电容。 由于检测到的是脉冲信号、因此高电容会将其滤除。

    该标准要求检测电容小于0.15uF。 通常在 VDD 和 VSS 之间使用0.1uF。 是否可以尝试移除 C4?

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、亲爱的 Diang、

    今天、我构建了一个用于分类的分立式前端电路、并将其用于调试。

    我将分级电路的输出连接到直流/直流转换器的直接输入、它们运行良好。

    之后、我将分级电路的输出连接到另一个板、这次连接到桥式整流器的输入。 再说一次、它们工作得很完美。

    后来、我将分级电路的输出连接到了同一个板、但这次连接到铁氧体磁珠的输出。 然后、它们不像以前那样工作。

    然后、我决定从桥式整流器开始、逐步重建另一个电路板。 在每个步骤之后、我测试了当前情况。 是的、在 C4之后、我发现电路不再像以前那样工作。

    找到解决方案后,我完全理解了 C4的负面影响,正如你说的。 这对我来说也是一次很棒的经历。

    感谢您的所有努力和支持。

    待会见!