请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R1 主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、 、BQ30Z55、 BQ4050、 EV2400
您好、E2E 专家!
你好。
- 您可以帮助我解封安装在 HP 电池 SS03XL 中的 BQ40Z50吗?
器件类型4550_1_05、我认为是 BQ40Z50-R1
默认解封密钥0x0414和0x3672对其不起作用。
其他信息:
我有 华硕 笔记本电脑旧电池、芯片是 BQ30Z55和 BQ4050。 我不会在解封和更改参数方面遇到问题、他们使用默认的解封密钥。
我还有 HP Problem battery SS03XL 与芯片 BQ40Z50-R1 (4550_1_05)、我无法使用默认的解封密钥0x0414 0x3672对其解封。 据我所知、芯片 BQ4050和 BQ40Z50-Rx 具有相同的解封/FAS 过程。

我有器件 CP2112和我自己的 C++程序。 我准备了器件 EV2400和应用 BQ Studio。
如有任何帮助,将不胜感激。
此致、
CSC