This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:帮助我使用 HP 电池 SS03XL 解封芯片 BQ40Z50

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z50-R1, BQ4050, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239529/bq40z50-r1-help-me-unseal-the-chip-bq40z50-with-hp-battery-ss03xl

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、BQ30Z55、 BQ4050EV2400

您好、E2E 专家!

你好。

  • 您可以帮助我解封安装在 HP 电池 SS03XL 中的 BQ40Z50吗?
    器件类型4550_1_05、我认为是 BQ40Z50-R1
    默认解封密钥0x0414和0x3672对其不起作用。

其他信息:

我有 华硕 笔记本电脑旧电池、芯片是 BQ30Z55和 BQ4050。 我不会在解封和更改参数方面遇到问题、他们使用默认的解封密钥。

我还有 HP Problem battery SS03XL 与芯片 BQ40Z50-R1 (4550_1_05)、我无法使用默认的解封密钥0x0414 0x3672对其解封。 据我所知、芯片 BQ4050和 BQ40Z50-Rx 具有相同的解封/FAS 过程。

我有器件 CP2112和我自己的 C++程序。 我准备了器件 EV2400和应用 BQ Studio。

如有任何帮助,将不胜感激。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    对于没有默认密钥的电池电量监测计、我们无法帮助解封。 这是一种防止用户编辑电量计设置的安全机制、由制造商进行配置。 如果您为制造商工作、您将需要与人联系以获取钥匙、通常不会有太多人可以访问它们、这是为了防止篡改。

    此致、

    怀亚特·凯勒