This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:老化实验导致芯片无法通信

Guru**** 2562200 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230327/bq40z80-the-aging-experiment-caused-the-chip-to-fail-to-communicate

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: EV2400

尊敬的专家

目前、在36个老化的产品中、有6个正在老化的 PMBus 无法与 MCU 通信、电池停止充电和放电。 卸下电池保护板、选择 EV2300通信、仍无法通信。

与客户一起进行 ABA 验证实验、并更换为新的 BQ40Z80、通信可以正常、可以实现正常充电和放电。

你可以帮助检查原理图 吗?

e2e.ti.com/.../D1062-Protel-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    您能定义老化测试涉及什么吗? 如果您超出绝对最大额定值、可能会看到监测计故障。

    您还能否提供 TS 线的示波器捕获、以便我们可以验证监测计在通电时是否处于活动状态? 它应该会产生脉冲~250ms。

    此外、请将 PBI 电容增加到~10uF、以查看这一问题是否得到解决、由于多个并联 FET 需要大量电流来快速导通、因此这可能导致测量仪表欠压。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt

    感谢您的回复。

    下面是 TS 线波形。

    我们将 PBI 电容增加到10uF , IC 仍然无法连接或打开 CHG & DSG 驱动器。  

    进入 紧急 FET 关断状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    这个 TS 波形是来自故障电池组、还是来自正常电池组? 如果是坏包、则表示固件仍在运行。 您能简要介绍一下什么是老化测试吗?

    仅增加 PBI 上的电容不会恢复监测计、在多个并联 FET 的情况下、可能有助于提高监测计的整体性能。

    在紧急关断情况下、电量监测计仍与 EV2400或主机通信。  

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,怀亚特

    老化测试意味着  对已安装的电池组反复充电和放电。

    我们用一个新的良好 IC 替换了它、发现第二天出现了同样的坏现象。 TS 引脚有 大约250ms 的脉冲、无法通信、IC 无法充电或放电。  

    这是我们的.gg 文件,请帮助检查 该设置是否可行。

    e2e.ti.com/.../d1062.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    如果 TS 引脚仍然在故障电池组上发出脉冲、这表示固件仍在运行、因此电量监测计应该仍然可以恢复。 您能否共享示波器捕获中的 TS 引脚波形?

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt

    是的,TS 引脚仍然脉冲,下面是 TS 引脚波形:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    TS 引脚好像正在执行双脉冲、这可能意味着 TS 线高于绝对最大值并导致数据损坏。 双脉冲表示测量仪表可能会持续复位。

    此致、

    怀亚特·凯勒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt

    如何让监测计脱离 不间断的静息 模式?

    我们一直在这个问题上、不知道如何开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    电量监测计进入此模式后无法恢复。 您必须确保 TS 线上的电压不超过绝对 最大值。

    您能否通过一个良好的单位来确认波形确实不同? 很难确切地判断 捕获中发生了什么、我想确保这是根本原因。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt

    感谢回复,下面是良好的单位 TS1 & TS2波形. 有时 TS1或 TS2会脉动两次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    是的、但每个脉冲的波形相同、对于故障单元、它应该是非常接近的双脉冲、第一个脉冲具有不同的导通时间。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt

    是的,对于故障单元,TS 引脚有一个非常接近的双脉冲,我们测试新的良好单元 ,但无法找到任何异常脉冲,你能给出一个提示,如何测试什么可能导致 BQ40Z80失败。  

    异常脉冲:

    正常脉冲和正常脉冲放大:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    这将确认 TS 线路上电压高于绝对最大值时出现的故障。 我建议为 TS 线路添加额外的保护(~10nF 电容器)、并尝试捕捉噪声可能耦合到 TS 线路的任何工作模式。

    您是否能够共享布局?

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt

    这是 PCB 文件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    Wyatt 不在办公室、将在他周一返回后回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    我没有用于查看共享的.pcb 文件的软件。 请以 Altium 格式共享文件或共享查看软件。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt

    很抱歉,更新的很晚,我们只有一个 PDF 版本的 PCB 布局. 您可以帮助检查吗?

    现在我们将30pcs 的样品发送给客户再次测试,客户发现4个30pcs 良好的样品故障延迟时加电时,添加电池组.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    从较高层次的审查来看、布局似乎相当不错、您能否突出显示 TS 线路布线? 电池组插入过程中 TS 线路上的任何瞬变都可能导致此类故障、TS 线路上增加的电容应通过衰减 TS 引脚上的最大电压来帮助减少发生。  

    此致、

    怀亚特·凯勒