主题中讨论的其他器件: BQ25792、 USB-PD-CHG-EVM-01
当我使用 TPS25750 + bq25792时、请使用 GUI 7.0.4将其配置为仅受电方(45w15v)、EEPROM 在 USB-PD-CHG-EVM-01板中下载成功。
但当电池连接到 BQ 器件时、TPS25750 + bq25792上电、 然后将适配器插入 USB C 型、有些适配器可以充电、但有些适配器无法充电。 这些适配器都是
可以正常工作、并支持 PD 协议。它们全部可以为手机充电。
我还能够捕获 PD 日志、然后一些适配器可以充电、请参阅日志:

但一些适配器不能充电,如一些三星 PD 适配器,当它插入 USB C 类型, CC 引脚将拉低,它无法找到任何日志。

您可以看到 CC2引脚电压、当它尚未插接时、它 的电压为2.234V、然后我插入 usb type-c 端口、 电压会降至0V、然后就没有日志。
但 我使用的适配器不能充电与 USB-PD-CHG-EVM-01板 ,连接到我的手机。 它可以为手机充电,请参阅日志:

您能找到原因吗? 硬件和 JSON 都正常。 EEPROM 下载成功。