This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750+BQ25792使用 GUI 7.0.4充电问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792, USB-PD-CHG-EVM-01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227557/tps25750-tps25750-bq25792-use-gui-7-0-4-charge-problem

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: BQ25792USB-PD-CHG-EVM-01

   当我使用 TPS25750 + bq25792时、请使用 GUI 7.0.4将其配置为仅受电方(45w15v)、EEPROM 在 USB-PD-CHG-EVM-01板中下载成功。

   但当电池连接到 BQ 器件时、TPS25750 + bq25792上电、  然后将适配器插入 USB C 型、有些适配器可以充电、但有些适配器无法充电。 这些适配器都是

可以正常工作、并支持 PD 协议。它们全部可以为手机充电。

    我还能够捕获 PD 日志、然后一些适配器可以充电、请参阅日志:

          

一些适配器不能充电,如一些三星 PD 适配器,当它插入 USB C 类型, CC 引脚将拉低,它无法找到任何日志。

    

您可以看到 CC2引脚电压、当它尚未插接时、它 的电压为2.234V、然后我插入 usb type-c 端口、 电压会降至0V、然后就没有日志。

但 我使用的适配器不能充电与 USB-PD-CHG-EVM-01板 ,连接到我的手机。 它可以为手机充电,请参阅日志:

     

您能找到原因吗?  硬件和 JSON 都正常。 EEPROM 下载成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     USB-PD-CHG-EVM-01上是否会出现此情况?

    插入适配器时、TPS25750是否已通电(在插入适配器之前 VIN_3V3为高电平)?

    您能否共享您的配置设置?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,这会发生在  USB-PD-CHG-EVM-01上。  并且 TPS25750已通电 、则适配器已插入。(在插入适配器之前 VIN_3V3处于高电平)。

    配置会随 GUI v7.0.4生成。 您可以检查 zip 文件。

    e2e.ti.com/.../config60W_2800_20v_29005F00_sink_5F00_only.zip

    您可以尝试各种品牌的适配器,特别是三星。

    我有两个三星适配器,他们都不能充电。 但它可以正常为手机充电。

           

    请尽快答复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tommy,

    我会在内部讨论中分享该信息。 Bill 的应用已更改、他们只需要接收器设置。 请检查他的更新回复、他已附加他的配置。 当他测试了水槽功能,他发现三星充电器不能充电在我们的 USB-CHG 板。  

    首先、它们使用电池为 USB-CHG 板上的 PD 和 BQ 供电。 然后连接三星充电器、但充电器无法为电池供电。  在其测试和 Power z 捕获中、PD 的状态显示无法识别充电器。 您可以通过 Bill 的配置使用 Samsung 充电器在我们的 USB-CHG 板上重新测试吗?

    奇怪的是,三星有 PD 协议和支持不同的 PD 级别,但它不能通过我们的 USB-CHG 为电池充电。 它的功能更像是手机,有电量,需要充电。 这里是 Samsung 充电器的 PD 信息。 Samsung 充电器的器件型号为 EP-T6530。  

    您能否帮助客户找出根本原因并提供解决方案?

    谢谢。

    古斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将从末端测试这些,但我被其他问题所淹没,所以请期待一些延迟。 我必须检查我们是否有三星 PD 充电器。

    如果器件处于电池电量耗尽模式、是否会出现此问题?

    我将在下周二回复您。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否澄清一下、此问题是否在电池电量耗尽模式下发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在电池电量耗尽模式下工作正常。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经使用包装盒内的 Samsung 充电器对 CHG-EVM 进行了测试、但在正常模式和无电电池模式下我没有看到充电问题。

    此致