请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63806 主题中讨论的其他器件:TPS63802
您好!
请参阅以下设计要求、我已检查 DS 并发现器件不支持该要求。
客户设计中的输入电压可能会低至1.8V、在 DS 描述中、至少需要1.8V 输入才能启动。
而且2.5A 需要在大于2.5V 的输入电压下运行。
您有没有适合以下设计的建议器件?
输入电压:2.0V (最小1.8V)
输出电压:4.2V
输出电流:2.5A
IPK:5A