This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63806:器件是否能够支持= 1.8V 的输入电压?

Guru**** 1637200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63802
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238618/tps63806-could-the-device-support-input-voltage-1-8v

器件型号:TPS63806
主题中讨论的其他器件:TPS63802

您好!

请参阅以下设计要求、我已检查 DS 并发现器件不支持该要求。

客户设计中的输入电压可能会低至1.8V、在 DS 描述中、至少需要1.8V 输入才能启动。

而且2.5A 需要在大于2.5V 的输入电压下运行。

您有没有适合以下设计的建议器件?

输入电压:2.0V (最小1.8V)

输出电压:4.2V

输出电流:2.5A

IPK:5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jim、

    是的、TPS63802非常超出规格。  

    一个问题是、由于 Vin 远低于 Vout、为何需要降压/升压转换器?

    有关此应用程序的更多信息? 什么是终端设备以及5A 峰值电流持续时间是多长

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我将询问客户您的问题。

    我还有一个问题:

    1. Vin = 2V、Vout = 4.2V、 器件可以输出的电流
    2. Vin = 2V、Vout = 4.2V、器件可以支持的峰值电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jim、

    当输入电压为 2V 时、最大电流应该大约为1.8A;当输入电压为1.8V 时、最大电流应该大约为1.6A

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    请参阅下表、启动时输入电压需要大于1.8V、成功启动后输入电压可以降低至1.3V、是这样吗?

    我是说该器件在启动后可以在最小输入电压为1.3V 的情况下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jim、

    是的。

    此致

    陶氏