主题中讨论的其他器件:TPS65988DJEVM、 USB-C-PD-DUO-EVM、 TPS65988DK
我将 TPS659888与 TPS65988DJEVM 电路板以及 USB-C-PD-DUO-EVM 发送板和接收板对配合使用。 除了此硬件外、我还将使用 TI 应用自定义工具来实施固件以及刷写电路板。 目前、我遇到了几个妨碍电路板功能正常工作的问题。 即使根据自定义工具使用相同的设置进行刷写、每个端口也存在问题和差异。
对于接收板、每个端口都具有相同的"发送供电方能力"设置(除了开关供电方)。 当插入到端口 B 时、接收板按预期工作、并能够通过按钮循环显示所有可用电压。 此外、这些电压分布在 B-VAR 测试点上。 连接到端口 A 时、该电路板将在 VBUS 测试点上提供5V 电压、但不会在 A-VAR 测试点上施加5V 电压。 此外、按下9V、15V 或20V 按钮似乎会以某种方式(可能)重置电路板、且 VBUS 上的电压保持为5V。 所选电压永远不会施加到 VBUS 线路上。
对于发送板、两个端口之间的问题是一致的。 对于任一端口、在源板上按下9V、15V 或20V 不会在视觉上发生任何变化。 与接收板一样、无论选择的电压如何、都会在 VBUS 上施加5V 的电压并保持该电压。 通过接收板连接时、P3V3、P1V2和 P5V 均不供电。 按下按钮时唯一的可视化变化是5V 按钮、该按钮将重置与标准 USB 电源协议(我预期)的连接。 同样、每个端口都在 Application Customization Tool 中运行相同的发送受电方能力设置。
我不确定此时的问题、希望您能有所帮助。 谢谢你。
请注意、我们使用的电源模块为240W、具有超过10A 的功能。