This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988EVM:EVM 启动调试建议

Guru**** 2582165 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988DJEVM, TPS65988DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233436/tps65988evm-evm-bring-up-debug-advice

器件型号:TPS65988EVM
主题中讨论的其他器件:TPS65988DJEVMUSB-C-PD-DUO-EVMTPS65988DK

我将 TPS659888与 TPS65988DJEVM 电路板以及 USB-C-PD-DUO-EVM 发送板和接收板对配合使用。 除了此硬件外、我还将使用 TI 应用自定义工具来实施固件以及刷写电路板。 目前、我遇到了几个妨碍电路板功能正常工作的问题。 即使根据自定义工具使用相同的设置进行刷写、每个端口也存在问题和差异。

对于接收板、每个端口都具有相同的"发送供电方能力"设置(除了开关供电方)。 当插入到端口 B 时、接收板按预期工作、并能够通过按钮循环显示所有可用电压。 此外、这些电压分布在 B-VAR 测试点上。 连接到端口 A 时、该电路板将在 VBUS 测试点上提供5V 电压、但不会在 A-VAR 测试点上施加5V 电压。 此外、按下9V、15V 或20V 按钮似乎会以某种方式(可能)重置电路板、且 VBUS 上的电压保持为5V。 所选电压永远不会施加到 VBUS 线路上。

对于发送板、两个端口之间的问题是一致的。 对于任一端口、在源板上按下9V、15V 或20V 不会在视觉上发生任何变化。 与接收板一样、无论选择的电压如何、都会在 VBUS 上施加5V 的电压并保持该电压。 通过接收板连接时、P3V3、P1V2和 P5V 均不供电。 按下按钮时唯一的可视化变化是5V 按钮、该按钮将重置与标准 USB 电源协议(我预期)的连接。 同样、每个端口都在 Application Customization Tool 中运行相同的发送受电方能力设置。

我不确定此时的问题、希望您能有所帮助。 谢谢你。

请注意、我们使用的电源模块为240W、具有超过10A 的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!  

    感谢您与我们联系!

    我将复制本视频、并告诉您我是否获得相同的结果。

    与此同时、您能否为您提供 项目文件 PD 日志 (CC 日志)(如果发生此问题)?

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Projsettings.json

    附加的工程设置。

    请告知如何捕获 PD 日志(CC 日志)、我们也会尽力获取这些日志。

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!  

    您可以使用 PD 分析仪捕获 PD 日志(CC 日志)、该分析仪通常是一个 小型适配器、用于记录 USB Type-C 连接器上的电力输送协议流量。 您手头有 PD 分析仪吗?

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、让客户使用带有6.1.4 GUI 的 TPS65988DK EVM。 固件在此处可能出错、因此无法正常工作。

    整合、回复有关此主题的电子邮件、

    Steve、

     

    感谢图像、跳线设置看起来不错。 如前所述、我认为我们需要获取正确的 EVM、TPS65988DK + GUI (https://www.ti.com/tool/TPS6598X-CONFIG)。 此 GUI 将是6.1.4版、支持 TPS65988DK。

     

    其次、获取实际工程文件(.pjt)而不是设置的 JSON 文件。 我们需要确保使用了正确的 GUI 库。

     

    此致、

    豪斯