Other Parts Discussed in Thread: TPS65988
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65988 我正在寻找 USB C 供电的解决方案。 产品有2个 USB 端口。 一个具有数据传输和接收电源(5V)功能、另一个仅接收电源(高达15V)。 两个端口都不需要供电。
该产品 具有可扩展功能、如果仅连接到笔记本电脑、可用功率将受到限制。 将 USB C 充电器连接到第二个端口可实现本产品的全部功能。
我认为 TPS65988是适合我的应用的产品。 在哪里可以找到与我的要求类似的设计的参考原理图?