This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:参考原理图

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229939/tps65988-reference-schematics

器件型号:TPS65988

我正在寻找 USB C 供电的解决方案。  产品有2个 USB 端口。  一个具有数据传输和接收电源(5V)功能、另一个仅接收电源(高达15V)。  两个端口都不需要供电。  

该产品 具有可扩展功能、如果仅连接到笔记本电脑、可用功率将受到限制。 将 USB C 充电器连接到第二个端口可实现本产品的全部功能。   

我认为 TPS65988是适合我的应用的产品。 在哪里可以找到与我的要求类似的设计的参考原理图?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您与我们联系!

    我会仔细研究这件事、并在一周结束前与您联系。

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS65988适用于该应用。