This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:TPS65218B1和 TPS65218D0之间的 DCDC3序列和频闪灯差异

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0, TPS65218EVM-100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232962/tps65218d0-dcdc3-sequence-and-strobe-difference-between-tps65218b1-and-tps65218d0

器件型号:TPS65218D0
Thread 中讨论的其他器件: TPS65218EVM-100

当从 TPS65218B1替换为 TPS65218D0而不更改电路和寄存器时、DCDC3序列存在差异。

选通延迟设置保持默认值2ms。

TPS65218B1 (电流乘积)的延迟时间约为2.152ms、而 TPS65218D0的延迟时间约为4.16ms。

这是从 B1更改为 D0的改进吗?

或者是否有其他因素?

请参阅以下波形。

※V1.8BAT (TP6):DCDC6

作为参考、寄存器转储如下所示。

・TPS65218D0
0x00:05 10 00 00 00 28 00 00
0x08:00 00 00 00 00 00 00 00
0x10:00 3f 13 4c c0 00 19 29
0x18:92 b2 06 1f 00 00 00
0x20:00 98 75 12 63 03

・Ω TPS65218B1
0x00:03 10 00 00 00 28 00 00
0x08:00 00 00 00 00 00 00 00
0x10:00 3f 13 48 c0 00 19 29
0x18:92 b2 06 1f 00 00 00
0x20:00 98 75 12 63 03

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    根据序列设置、LDO1斜升和 DCDC3斜升之间应有~4ms 的延迟。 此外、DCDC3斜升和 DCDC4斜升之间应该有大约~4ms 的延迟。

    如果 B1版本没有实现这一点、则 D0可能通过一般的错误修复和优化来改进这方面。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    感谢您的回复。

    B1和 D0的差异可见于 STROBE5和 STROBE6。

    (从 DCDC3到 LS1的时间)

    我查看了 B1和 D0的数据表、但对 DCDC3和 LS1的描述没有区别。

    该规格差异是否正确? 或者、您还有其他问题吗?

    ・μ s TPS65218B1:2.16ms

    ・TPS65218D0:4.16ms

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    我提供了两个示波器捕获图、其中显示了在我们的 TPS65218EVM-100电路板中使用的 TPS65218D0芯片的加电序列。 我看到 DCDC3和 LS1之间的值为~2ms:

    您能否在与上述操作类似的一个捕获中显示 DCDC6、DCDC3和 LS1? 此外、您能否共享您的原理图以便我可以检查组件?

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James

    感谢您的确认、

    DCDC6等于 V1.8BAT (蓝色)、启动波形如下图。

    我可以离线联系您、也可以通过电子邮件发送详细原理图吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    请接受我朋友的请求、我可以安排私人聊天让您分享原理图。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    您是否需要在电路板上测试另一个 TPS65218D0芯片? 您是否能够检查另外一个 D0芯片显示 DCDC3和 LS1之间的时间~4ms? 这可能有助于了解 D0芯片之间是否存在显著差异。 另外、请给我发送一张在私聊中 IC 顶部标记的图片、以记录我们的记录。

    正如我们所讨论的、我将在美国中部时间星期五(美国时间)结束时、为您提供最新的原理图说明。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    我在原理图中没有看到任何重大问题。 我唯一的建议是在 DCDC4上增加一点输出电容、以满足40uF 的最小建议目标。

    但是、我确实发现了 B1数据表和 D0数据表之间的差异。 B1数据表的以下部分:

    如果我们看看 D0数据表中的同一节、则此说明已更新为一些与 DCDC3和 LS1之间的延迟增加相关的附加信息(STROBE5和 STROBE6):

    由于您的所有寄存器设置都是相同的、并且您直接将 B1芯片与 D0版本交换、因此此注意事项可能是您看到的差异。 这有点难分辨、但在示波器捕获中、DCDC3的斜升时间在 B1芯片上略短。 即使电源轨花费的时间长于斜升延迟时间、此功能也能使上电序列成功。

    此致、

    詹姆斯