This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5072:转换期间的高速电压尖峰

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236551/lm5072-high-speed-voltage-spike-during-transition

器件型号:LM5072

PoE 支持团队、您好!

我有一个问题、即 MDI 信号出现电压尖峰问题。

请参阅下图、在插拔 RJ45信号线的过程中、在过渡期间会出现电压尖峰。

起初、我认为它与布局(寄生 L/C)有关、我们如何抑制这种现象?

因为这似乎是高速信号、所以在这种情况下、缓冲器或软启动将不起作用。

此致、

戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Dave、您好!

    感谢您的联系。  

    我想知道您的测量点在哪里、您参考的地面在哪里? 指出原理图中的测量点 会非常有用。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diang、您好!

    谢谢!

    示波器连接了"金手指"MDI 线。

    他们 试图测量其他电路板、似乎会出现尖峰现象。

    此致、

    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    如果我理解正确、那么您测量数据的位置在数据转换器之后(如下图所示)。 您可以确认一下吗?

    应该有一些端接电路来增强浪涌性能。 例如 Bob Smit 终端。 此外、数据端通常有一些钳位电路(PHY 团队可能对此更熟悉)

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diang、您好!

    是的、 我的客户测量数据位于数据互感器之后 、他们已经设计了 Bob Smith 终端。  

    此外、它们 的设计中还具有 ESD 保护 AZ1213-04F。  

    我们是否建议他们需要添加钳位电路?

    您能否提供一些相关信息供参考?

    谢谢!

    此致、

    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    感谢您的答复。

    我建议添加 CM 扼流圈(如果您没有的话)以 降低共模电流的振幅。  

    顺便说一下、如果您在数据变压器的 pri 接地和 sec 接地之间添加了电容器、则可能不会填充它们。  

    此外、您可以检查 www.ti.com/.../slua454.pdf 的1.4输入部分

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diang、您好!

    我们在 TI 网站上找到了有关 PSE 浪涌考虑文件的 slua818。 是否有任何 PD 浪涌考虑文件?

    PoE 电源设备设备的雷击浪涌注意事项

    我客户的客户告诉他们、Microchip 提供了一个关于瞬态保护的保护电路文件的文档。

    尖峰的产生可以指代这种类型的保护电路来抑制尖峰。 我们是否可以提供类似的文件?

    谢谢。

    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    slua736与典型的反激式转换器中的

    https://www.ti.com/lit/an/slua736/slua736.pdf

    此致、

    帝昂