This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28702:某些电路板上的输出复位

Guru**** 2662795 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232418/ucc28702-output-resets-in-some-boards

器件型号:UCC28702

您好!

我们在设计中使用 UCC28702DBVT 已经好几年了、但是根据某些电路板的报告、当输入交流电压增加到232VAC 以上时、直流输出电压持续复位。 但此设计基本上支持85V 至305VAC、而且也经过测试。 但只有少数电路板(到目前为止、100个电路板中的2个电路板)存在此问题。

我怀疑变压器磁芯、还没有换新的、但在此之前、我想在论坛上查看是否有人有其他建议。

我附上了原理图供您参考。  

谢谢。

帕布胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在研究它、很快就会回来与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhu、您好!

    感谢您提出问题、您能提供更清晰的原理图吗? 这里的一些数字很难看到。

    您的变压器的匝数比是多少? (NP:NS:Na)

    您可以 探测故障电路板上的 VDRAIN、VCS、VAUX 和 Vout (均对应于 GND)、以检查每个信号( 如果它们触发任何保护故障)。  

    这里有一个附件(此处)、它有助于说明反激式控制器的基本故障排除。

    此致!

    克莱尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Claire Chang:

    感谢快速响应。

    我已将原理图附上为 pdf、希望这更清晰易读。

    下面是变压器匝数比。

    匝数比 (2-1):(5-4) 3.83:1、±1%
    匝数比 (2-1):(9-6) 15.33:1、±1%


    我将探测这些点、然后会回来与您联系。

    此致、

    Prabhue2e.ti.com/.../UCC28702-schematic.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Prabhu,我看不到任何大问题的示意图。 请 按照建议探测波形、如果您检测到问题、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Claire、您好!

    我当时在尝试探测我们讨论的点、但不幸的是、当出现问题时我无法探测、因为 在我使用 DMM 或 DSO 探头或任何金属物体触摸 VS 引脚后、电源会立即恢复正常。  

    但是、我通过在输出二极管 D4之间添加缓冲器来解决该问题。 即使高达277VAC、电路板也工作正常。

    非常感谢您的支持。

    此致、

    帕布胡