您好!
我们在设计中使用 UCC28702DBVT 已经好几年了、但是根据某些电路板的报告、当输入交流电压增加到232VAC 以上时、直流输出电压持续复位。 但此设计基本上支持85V 至305VAC、而且也经过测试。 但只有少数电路板(到目前为止、100个电路板中的2个电路板)存在此问题。
我怀疑变压器磁芯、还没有换新的、但在此之前、我想在论坛上查看是否有人有其他建议。
我附上了原理图供您参考。
谢谢。
帕布胡 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们在设计中使用 UCC28702DBVT 已经好几年了、但是根据某些电路板的报告、当输入交流电压增加到232VAC 以上时、直流输出电压持续复位。 但此设计基本上支持85V 至305VAC、而且也经过测试。 但只有少数电路板(到目前为止、100个电路板中的2个电路板)存在此问题。
我怀疑变压器磁芯、还没有换新的、但在此之前、我想在论坛上查看是否有人有其他建议。
我附上了原理图供您参考。
谢谢。
帕布胡 
Prabhu、您好!
感谢您提出问题、您能提供更清晰的原理图吗? 这里的一些数字很难看到。
您的变压器的匝数比是多少? (NP:NS:Na)
您可以 探测故障电路板上的 VDRAIN、VCS、VAUX 和 Vout (均对应于 GND)、以检查每个信号( 如果它们触发任何保护故障)。
这里有一个附件(此处)、它有助于说明反激式控制器的基本故障排除。
此致!
克莱尔