Other Parts Discussed in Thread: AM3352
主题中讨论的其他器件:AM3352
配置:
LDO1 - 1V8
L1 - VDD_CORE
L2 - VDD_MPU
L3 - 1V35 DDR3L
L4 - 3V3
DC34SEL - 12k1
AC_DET -低电平
In-DCDCx/偏置- 5V0
目标: 带有一些外设的 AM3352
问题:LDO1启动正常、然后是 DCDC3、但 DCDC4在大约3ms 后上升到2.91V、一切将关闭
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: AM3352
配置:
LDO1 - 1V8
L1 - VDD_CORE
L2 - VDD_MPU
L3 - 1V35 DDR3L
L4 - 3V3
DC34SEL - 12k1
AC_DET -低电平
In-DCDCx/偏置- 5V0
目标: 带有一些外设的 AM3352
问题:LDO1启动正常、然后是 DCDC3、但 DCDC4在大约3ms 后上升到2.91V、一切将关闭
您好、James:
感谢您的快速回复。 随附了2个相关原理图页(整个项目太大)和启动顺序。
关于后者的说明:
黄色- 5V 输入
深蓝色- LDO1的1.8V 输出
淡蓝色-来自 DCDC3的1.35V 输出
品红色-来自 DCDC4的3.3V 输出失败
每分段10ms、黄色为5V/div、其余为1V/div
如果您想让我获得更详细的波形、请告诉我哪一部分和标度
e2e.ti.com/.../3122.PMIC_5F00_sch.pdfe2e.ti.com/.../AM3352_5F00_pwr_5F00_sch.pdf
此致、
Alex。
尊敬的 Alex:
1) 1)您是否可以向我发送显示 DCDC4故障前后数据的完整寄存器转储?
2) 2)您是否可以在没有 MPU 的情况下为 PMIC 供电? 如果您从 MPU 断开 DCDC4并通过 I2C 禁用其他电源轨、则可以仅检查 DCDC4、而无需担心其他电源轨。 这取决于系统以及您是否可以在未启用 MPU 的情况下施加电源、启用 PMIC 和发送 I2C。
如果不是这样、那么您可能需要至少禁用 DCDC4之后的所有电源轨、以避免 MPU 信号无序加电(因为在测试时 DCDC4会断开连接)。 为了捕捉 DCDC4波形、我认为 MPU 保持在这个半通电状态的时间不会超过必要。
您可能还希望断开 PGOOD 信号。 如果其他电源轨被禁用、即使一些电源轨处于非活动状态、PMIC 也会提高 PGOOD 信号、我认为我们不想在测试期间释放 MPU 复位。
此致、
詹姆斯
尊敬的 Jeff:
非常感谢您的反馈、但我目前还没有能力在 MPU 启动之前通过 I2C 读取 PMIC。
现在、如果需要在禁用3.3V 电压轨的情况下为 MPU 供电、我会非常小心。 不能、我无法断开 MPU 与其他负载/电源轨的连接、而是全部通过平面供电。
对什么可能导致3.3V 轨崩溃有任何想法? 我最初可能在输出上有太多的电容、但现在缩小到总共仅85uF、包括分布的0.1uF 电容器、但这没有什么帮助。 对于开关占空比、我们有什么可以判断的呢? 电流过载?
谢谢!
Alex。
尊敬的 Alex:
它看起来像是某种过载事件。 在发生实际关断前、输出似乎下降(仅基于 LDO1的时序)。 我们可以检查的下一个值是上电期间的 DCDC3和 DCDC4电流。 两条电轨看起来都奇怪地减小了。 LDO1是在完全关断之前唯一不受影响的电源轨。
您能否提供以下示波器捕获? (可能需要放大开关节点才能查看占空比行为)
此外、查看 REG07以查看标记了哪些电源轨、以便我们可以查看关断事件是否可能涉及任何其他电源轨。
此致、
詹姆斯
您好、James:
关于这个问题的一点更新。
- nINT、PGOOD 始终为低电平
-连接了切换波形(浅蓝色),最后一个短高脉冲恰好在 DCDC4输出之前开始下降(黄色)。
- 
-我还尝试了"升压"3.3V 轨与外部稳压器用一个小电阻器分离 DCDC4输出,并发现超过大约2.8V 消耗急剧上升。
-我还注意到1.8V LDO 输出上的小凸点(深蓝色)与 DCDC4输出峰值相一致(品红色)。

这一切让我觉得可能从2.8V 阈值开始、DCDC4输出会急剧地"溢出"至1.8V 电源(LDO1输出)?
不过、唯一同时具有3.3V 和1.8V 电源的器件是 AM3352…… 我重新检查了原理图上所有的3.3V 和1.8V 电源连接、它们看起来很合理。 当然、1.8V 和3.3V 电源轨不会相互短路。
有什么建议吗?
Alex。
尊敬的 Alex:
我仍然希望看到电流波形。 根据您最近的发现、您能否捕获 DCDC4甚至 LDO1的电流? 将这些波形与输出电压叠加以提供背景信息。
此外、如果 nINT 引脚保持低电平、这意味着寄存器中记录了故障情况。 在您读取 REG07之前、nINT 引脚将保持低电平。 您是否可以使用 I2C 读取此寄存器并在此处中继数据? 这可以让我们对这个问题有更深入的了解。
此致、
詹姆斯