This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:TPS53622ARSB:Fusion Digital Power Designer -未找到器件

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238488/tps546d24a-tps53622arsb-fusion-digital-power-designer-device-not-found

器件型号:TPS546D24A

大家好、

我在以前的帖子中看到过与我遇到的问题非常相似的问题:

当我在项目电路板上将 Fusion Digital Power Designer 与 TPS5436D24A 搭配使用、但 GUI 显示"no device found (未找到器件)"时、您能提供一些建议吗?

USB 转 GPIO LED 亮起、SCL/SDA/GND 连接、板上的主 MCU 断开。

对于如何调试此"no device found"错误、您有什么其他建议吗?

谢谢。"

在项目电路板上使用 Fusion Digital Power Designer v7.9.1和 TPS53622ARSB 时、我遇到了一个非常类似的问题。

软件会识别 USB 到 GPIO 适配器已连接、适配器本身显示绿色 LED、表示其已正确连接。 适配器与电路板之间的连接也已正确连接、且引脚也适当匹配。

启动软件后、扫描开始、但每次扫描都不会检测到任何设备、即使所有扫描都配置为打开。

根据之前的帖子、建议尝试该软件的测试版、我试过、结果检测不到相同的无设备。  

奇怪的是、在运行相同软件版本、扫描配置和适配器固件的实验室计算机上、扫描完全符合预期。 但在运行相同软件、配置等的笔记本电脑上无法正常工作。

有什么关于如何调试此错误的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon,

    请使用所附版本、直至其发布 到网站。

    e2e.ti.com/.../0880.TI_2D00_Fusion_2D00_Digital_2D00_Power_2D00_Designer_2D00_7.9.3.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的快速回复、我只是尝试使用您提供的软件版本进行多次扫描、但我仍然得到相同的结果、即找不到器件。

    还有其他建议吗?

    谢谢。

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    ALERT 上拉、时钟上拉和数据上拉是设置为 电阻还是开路?

    默认情况下、软件狗当前处于打开状态、可能需要更新为板载电阻上拉、才能进行通信。

    如果上拉电阻处于活动状态、请检查目标器件上的 VDD5和 BP1V5电压。

    如果上拉电阻处于活动状态并且检查了电压、则是否连接到级联控制器的 PMBus 引脚(GOSNS 到 GND、而不是上拉至 BP1V5)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上拉电阻器有源达到2.2千欧。 在查看他们没有查看的电压后、将不得不对电路板本身进行一些额外的调试。 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎 Brandon。

    什么"电压未检出"?