大家好、
我在以前的帖子中看到过与我遇到的问题非常相似的问题:
当我在项目电路板上将 Fusion Digital Power Designer 与 TPS5436D24A 搭配使用、但 GUI 显示"no device found (未找到器件)"时、您能提供一些建议吗?
USB 转 GPIO LED 亮起、SCL/SDA/GND 连接、板上的主 MCU 断开。
对于如何调试此"no device found"错误、您有什么其他建议吗?
谢谢。"
在项目电路板上使用 Fusion Digital Power Designer v7.9.1和 TPS53622ARSB 时、我遇到了一个非常类似的问题。
软件会识别 USB 到 GPIO 适配器已连接、适配器本身显示绿色 LED、表示其已正确连接。 适配器与电路板之间的连接也已正确连接、且引脚也适当匹配。
启动软件后、扫描开始、但每次扫描都不会检测到任何设备、即使所有扫描都配置为打开。
根据之前的帖子、建议尝试该软件的测试版、我试过、结果检测不到相同的无设备。
奇怪的是、在运行相同软件版本、扫描配置和适配器固件的实验室计算机上、扫描完全符合预期。 但在运行相同软件、配置等的笔记本电脑上无法正常工作。
有什么关于如何调试此错误的建议吗?