您好!
我的客户询问系统设计所需的其他信息。
您能否向他们提供下面以红色显示的高度信息?

谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户询问系统设计所需的其他信息。
您能否向他们提供下面以红色显示的高度信息?

谢谢你。
JH
Peter、您好!
感谢您的答复。
客户进一步询问是否可以进行准确的热分析。
1.您能否向他们提供下面用红色标记的尺寸信息?

2.在 ψJT 的数据表中、器件的哪些位置具有 ψJB Ω 和 Ω 的含义?
3. Tj 是否表示 A 和 B 的温度低于?
4.您能否为它们提供 θJA Ω 结至顶部、θJB Ω 结至底部和 Tj (结温) 有哪些建议?
5. A 和 B 是相同的产品吗? 运行时、它是否产生相同的热量?
6. C 和 D 是相同的产品吗? 运行时、它是否产生相同的热量?
7. PCB 有多少层?


谢谢。
JH
1. 您能否向他们提供下面标记为红色的尺寸信息?
我需要检查一下。
器件 C 和 D 采用5mm x 7mm 塑料封装的集成电路封装。
器件 A 和 B 是6.5 x 6.5mm 复合屏蔽磁芯电感器
我将需要查找这些组件的位置
2. 在下面的数据表中、ψJT 和 ψJB 的哪些位置意味着?
器件 C 和 D 的顶表面(顶部)和底部的外露 PGND 焊盘(底部)
3. Tj 是否表示以下 A 和 B 的温度?
否、A 和 B 没有硅、因此没有"结" Tj 意味着 C 和 D
4. 您能否为它们提供 θJA Ω 结至顶部、θJB Ω 结至底部和 Tj (结温)? 对于每个 A、B、C、D 产品?
每个器件的温度在很大程度上取决于工作条件和热环境、因此我无法提供结温。
对于器件 A 或 B、我没有 θja Ω 或 θjb Ω、
θja C 和 D 的 Δ R 已在数据表中列出
C 和 D 的 θjab 值约为 4°C/W
5. A 和 B 是相同的产品吗? 运行时是否产生相同的热量?
是的、A 和 B 是相同的产品。 在两相配置中、它们耗散的热量相同、在双单相中、取决于相对负载电流。
6. C 和 D 是相同的产品吗? 运行时是否产生相同的热量?
是的、C 和 D 是相同的产品。 在两相配置中、它们耗散的热量相同。 在双单相中、取决于它们的相对负载和配置。
1. 您能否向他们提供下面标记为红色的尺寸信息?
由于这些尺寸不在数据表中、它们都是近似值、如有更改、恕不另行通知。

7. PCB 有多少层?
Carrier 基板为6层、外层为2盎司、内层为1盎司。
q1) C 和 D 元素的 θjab 是否表示 θja = 4C/W、θjb = 4C/W?
是的、每个器件都有一个独立的 4°C/W θjb 来补偿其自身对电路板的功耗
Q2)板1或板2的哪一部分是 θjb 以下的位置?
4°C/W θjb 至模块基板底部表面模块 PGND 焊盘上的一个点。