This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:具有外部同步功能的 webench 负载阶跃仿真未工作

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238384/tps62913-webench-load-step-simulation-with-external-synchronization-not-working

器件型号:TPS62913

团队成员您好

红色曲线显示的是没有外部同步的 Vout、绿色曲线显示的是启用外部同步的 Vout。

您能解决这个问题吗?

谢谢、此致、

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、让我看看内部情况、尽快向您提供反馈。 BTW、哪个客户在使用此器件? 应用条件是什么?

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    我试过 EVM、内部/外部时钟的性能相同、webench 模型对于 SYNC 功能似乎不准确、我们需要一些时间来与模型团队复查、 如果使用此功能、请先进行 EVM 评估。

    裕昌