This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5922:功耗计算公式

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5922

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237587/tlc5922-the-formula-for-calculating-power-consumption

器件型号:TLC5922

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TLC5922、有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--问题

您能否为计算功耗提供思路和公式。

我在数据表中找不到任何信息。

此外、如果存在实际使用中要使用的最大值和系数、请提供。

——

感谢您的大力帮助与合作。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    幸会。

    关于功耗、我想他们想知道如何计算器件的温升。

    因此、他们可以参考以下文件:

    《半导体和 IC 封装热指标》(修订版 C)(TI.com)

    此外、这个器件非常旧、我们有很多新器件也支持16通道控制、它们对 TLC5922有一些特殊要求吗?

    如果没有、我推荐一些供电条件更好的新器件。

    谢谢!

    伊夫·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

    感谢您的答复。

    在这种情况下、客户想要计算器件的功率耗散。

    TLC5922是灌电流型 LED 驱动器。
    关于损耗预算、我认为如下。

    我希望您检查一下并提供建议。  

    ・Pout OUT 引脚的功率从 VLED 减去 LED 的 VF 得到的值将提供给 OUT 引脚。
    将该值乘以灌电流得到的值就是损耗。

    (VLED-VF)×Isink
    将其乘以通道数。

    POUT=(VLED-VF)×灌电流 x 通道数

    根据使用条件征收关税

    器件・的功耗小于1 μ A
    电源电压 VCC 乘以 Icc。

    器件=VCCxICC

    Ptotal=Pout+PDevice

    请提供说明灌电流类型 LED 驱动器功率损耗的任何应用手册。

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    是的、您对功率耗散的了解是正确的。

    但仍需要注意 PCB 布局、它在温度上升中起着重要作用。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

    感谢您的答复。

    您是对的、我认为热量的产生会因板的布局而异。

    我将分享您所附的应用手册并告知他们注意。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    欢迎大家、如果您有任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    伊夫·李