尊敬的专家:
我的客户正在考虑 TLC5922、有一个问题。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--问题
您能否为计算功耗提供思路和公式。
我在数据表中找不到任何信息。
此外、如果存在实际使用中要使用的最大值和系数、请提供。
——
感谢您的大力帮助与合作。
此致、
真一市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Shinichi:
幸会。
关于功耗、我想他们想知道如何计算器件的温升。
因此、他们可以参考以下文件:
《半导体和 IC 封装热指标》(修订版 C)(TI.com)
此外、这个器件非常旧、我们有很多新器件也支持16通道控制、它们对 TLC5922有一些特殊要求吗?
如果没有、我推荐一些供电条件更好的新器件。
谢谢!
伊夫·李
您好、Ives、
感谢您的答复。
在这种情况下、客户想要计算器件的功率耗散。
TLC5922是灌电流型 LED 驱动器。
关于损耗预算、我认为如下。
我希望您检查一下并提供建议。
・Pout OUT 引脚的功率从 VLED 减去 LED 的 VF 得到的值将提供给 OUT 引脚。
将该值乘以灌电流得到的值就是损耗。
(VLED-VF)×Isink
将其乘以通道数。
POUT=(VLED-VF)×灌电流 x 通道数
根据使用条件征收关税
器件・的功耗小于1 μ A
电源电压 VCC 乘以 Icc。
器件=VCCxICC
Ptotal=Pout+PDevice
请提供说明灌电流类型 LED 驱动器功率损耗的任何应用手册。
——
感谢您的大力帮助与合作。
此致、
真一市