This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2640:电源多路复用器

Guru**** 2767925 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2640, TPS2660, SN74LVC1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229752/tps2640-power-mux

器件型号:TPS2640
主题中讨论的其他器件: TPS2660SN74LVC1G14

大家好、

您能不能建议具有 TPS2640的最简单电源多路复用器(无需快速切换时间)? (例如 FLT 和 SHDN 引脚)  

输入1 (始终具有优先级)

Vin1从12V 到24V

 

输入2  

Vin2从5V 到25V -但它只能在12V 到24V 的电压下工作(5V 时、则激活 UV 锁定)

->当仅连接 Input1时、它将从12V 到24V 的输出供电

->当仅连接 INPUT2时、它会从12V 到24V 为输出供电(UVLO 中为5V 到12V)

->当 input1和 input2连接时、如果 input1 (从12V 到24V)、那么无论 input2 电压如何、input1都将为输出供电

->当 input1和 input2连接时,如果 input1 (处于 UVLO 或 OVP 状态)  ,那么 input2将输出。

在这种情况下、当 IN2为输出供电、INPUT1在 UVLO 中为输出供电时、电流是否会通过 电子保险丝1的反向电流阻断 MOSFET 从 INPUT2流向 INPUT1?  

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅此应用手册第14页的第5节: https://www.ti.com/lit/an/slva811a/slva811a.pdf。

    展示了使用 TPS2660的电源多路复用(TPS2640与 TPS2660引脚对引脚相同)。 因为它具有 B2B FET、反向电流将不会流动。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    1) 1)使用 slva811a 应用手册中建议的原理图。

    ->如何选择外部 MOSFET、如何计算 R5?

    如何计算第二个电子保险丝2 UVLO 和 OVP?

    ->您是否有实施此电路的参考设计?

    ->当电子保险丝1处于 OVP 模式时、dVdT 引脚电压是否也会像电子保险丝1处于 UVLO 模式时一样下降?

    2) 由于我们不需要快速切换,我们是否可以通过逆变器(SN74LVC1G14)将电子保险丝1的 FLT 引脚连接到电子保险丝2的 SHDN 引脚?

    此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    有任何关于我们的问题的最新动态吗?

    Br、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、D:

    我记得以某种方式回复它没有通过。

    1) 1)使用 slva811a 应用手册中建议的原理图。

    ->如何选择外部 MOSFET、如何计算 R5?  FET VGS 额定电压应高于4-5V、VDS 应高于电子保险丝 VIN、R5将限制电流、因为 FET 导通时将处于饱和区域、因此将 FET 保持在 SOA、我们将需要 R5。

    如何计算第二个电子保险丝2 UVLO 和 OVP? 您必须决定要保留的值。

    ->您是否有实施此电路的参考设计? 否

    ->当电子保险丝1处于 OVP 模式时、dVdT 引脚电压是否也会像电子保险丝1处于 UVLO 模式时一样下降? 是

    2) 由于我们不需要快速切换,我们是否可以通过逆变器(SN74LVC1G14)将电子保险丝1的 FLT 引脚连接到电子保险丝2的 SHDN 引脚? 是

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    如果我们要使用 SLVA811a 图16中的 OVP 方法、并且还需要

    UVLO1 = UVLO2 = 8V 且 OVP1 = OVP2 = 28V、如何计算电阻器?

    SLVA811a 图16中的电子保险丝2采用内部 OVP =33V?

    移除 R3并使用 R1和 R2来设置 ULVO,添加 R 来设置 OVP 并使用 R 和 R5?

    Br、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    图16设置了两个器件上的可配置 UVLO 和 OVLO。 如果需要、请遵循图16中的电阻分压器。 您可以使用产品页面上的设计计算器、或参阅数据表中的应用部分。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    你在岸上吗? 是否不是缺少一个连接、如标记为蓝色的连接?

    因为如果这里没有连接、那么 OVP 只有一个100k 的下拉电阻(内部33 OVP)? 如果图16上缺少连接,则计算器中的 R3实际上是 SLVA811a =23kOhm -> OVP=39V =!的 R5和 R3的并行连接。 33V 如上所述、UVLO = 21V =! 18.5V 如上所述

    期待您的评论、如果 SLVA811a 中有错误(缺失的点连接)。

    此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    这是应用手册中图片上的错误。 这应该是你所指出的。  

    此致

    G·库纳尔