Other Parts Discussed in Thread: TPS2640, TPS2660, SN74LVC1G14
主题中讨论的其他器件: TPS2660、 SN74LVC1G14
大家好、
您能不能建议具有 TPS2640的最简单电源多路复用器(无需快速切换时间)? (例如 FLT 和 SHDN 引脚)
输入1 (始终具有优先级)
Vin1从12V 到24V
输入2
Vin2从5V 到25V -但它只能在12V 到24V 的电压下工作(5V 时、则激活 UV 锁定)
->当仅连接 Input1时、它将从12V 到24V 的输出供电
->当仅连接 INPUT2时、它会从12V 到24V 为输出供电(UVLO 中为5V 到12V)
->当 input1和 input2连接时、如果 input1 (从12V 到24V)、那么无论 input2 电压如何、input1都将为输出供电
->当 input1和 input2连接时,如果 input1 (处于 UVLO 或 OVP 状态) ,那么 input2将输出。
在这种情况下、当 IN2为输出供电、INPUT1在 UVLO 中为输出供电时、电流是否会通过 电子保险丝1的反向电流阻断 MOSFET 从 INPUT2流向 INPUT1?
此致、
D.