This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:BQ24171关于调试问题的协商

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236169/bq24171-bq24171-consultation-on-debugging-issues

器件型号:BQ24171
大家好、德州仪器的 FAE
我有关于 BQ24171的一些调试问题、我想咨询这些问题
Q1:在调试开始时、没有输出、因为我分别根据典型应用图设置了 PGND 和 AGND。 后来、我研究了规格、发现这两个 GND 需要连接在一起、所以有输出。 我想问一下、为什么典型应用图中的两个 GND 是单独的、但实际上、它们需要连接在一起以实现输出?
Q2:当我将 ISET 电压设置为0.14V 时、理论上对应的充电电流应该为700mA (RSR= 10mΩ Ω)、但实际上、我的充电电流为800mA、但预充电电流为166mA。 这样做的原因是什么? 您能帮助分析一下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 dxd:

    关于1点,我道歉。  我将提交显示 PGND=AGND 的数据表更新。  PGND 有很大的开关噪声电流从转换器流出。  通常的做法是、对需要低噪声接地的任何元件进行布线、使其远离 PGND、然后仅在没有单独的 PGND 和 AGND 引脚时在 IC xGND 引脚上连接 PGND=AGND。  如果有单独的 PGND 和 AGND 引脚、它们将连接到 IC 内部。

    关于2、电流调节环路是一个相对于感测到的电压(因此也是感测电阻的值)具有指定精度的模拟反馈环路、 如下所示:

    感测电压仅为0.7A * 0.01欧姆= 0.007V,准确度接近+/-25%。  预充电和终止电流具有相同但稍差的问题。  如果您需要更高的精度、则可以增加 RSR、但损耗会稍微多一些、从而降低效率。

    此致、
    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    很高兴收到您的回复。 我还有一些问题需要询问

    Q1:PGND 和 AGND 的接线是否会影响 PCBLayout 中的电流精度? PGND 和 AGND 的更好接线方法是什么? 我希望您能给我一些建议、

    Q2:由于 RSR 的电阻值会影响电流精度、因此我的产品输出为2A、电流精度需要为±5%。 使用0.02ohm 的电阻让 Vsrn SRP 实现40mV 电压、我是否正确?

    Q3:我发现、从快速充电切换到预充电时、我的演示的电压精度不是很好。 我将电池电压设置为0-3V 以进入预充电模式、但当电池电压在2.8-2.9V 之间时、充电电流将在2A 和200mA 之间来回跳动。 问题是什么? 您能帮助分析一下吗?

    我希望收到您对上述问题的迅速答复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 dxd:

    关于 Q1、在电路板一侧布置所有电源引脚(高电流)电容器、然后在电路板的另一侧接地低电流电阻器。  不同的接地端仅连接到靠近 IC GND 引脚的位置。

    关于 Q2、是的。  40mV 电压提供+/-4%的精度。

    关于 Q3、充电器在预充电和快速充电之间切换。  这不是意外的情况、尤其是在电池阻抗较高的情况下。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    很高兴收到您的回复。 请帮助我回答以下问题、谢谢

    Q1:在典型应用图中、BTST 和 REGN 之间连接的二极管的原理是什么? 相应 BTST 的额定电压是多少? 我在规格书中找不到任何相关数据。 您能帮我回答一下吗?

    Q2:有一个用于再充电的计时器设置、例如用于预充电的30分钟计时器。 如果是、如何设置

    Q3:的电池截止电流是否即将充满电、其算法与预充电相同? 我实际调试的时候、涓流充电的过程非常短、截止电流不是很具体、所以充电结束了。 这样做的原因是什么?

    Q4:预充电 I set 的电压范围为电池的0-3V、但当我的电池电压在1-2V 之间时、电流将降至20mA 左右、这与80mA I set 有很大偏差。 这样做的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 dxd:

    关于1、BTST 电容电压= V (SW)= V (REGN)、因此其 SW 节点以 V (REGN)为基准、而非 GND。  提升电压用于高侧 FET 的栅极驱动器。

    关于第2条、第  当电池电压下降至低于 RCH 阈值时、开始充电。

    关于3、 该器件不像我们的其他器件那样具有涓流电荷。  如 d/s 页面20第9.3.15节所述、该器件具有一个注入125mA 的电池检测例程。

    关于4、当低于 VBATSHT = 2V 时、充电器认为电池短路、其行为如下所述:

    9.3.16电池短路保护当 SRN 引脚电压低于2V 时、在充电期间被视为电池短路情况。 充电器将立即关闭1ms、然后软启动、使其恢复到与预充电电流相同的充电电流。 这可以防止输出电感器中可能累积高电流、并在电池端子充电期间短路时导致电感器饱和。 在电池短路期间、转换器工作在非同步模式下。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    很高兴收到您的回复。 请帮助我回答以下问题、谢谢

    Q1:您能否向我解释一下5V 输入电压典型应用图中 BTST 和 REGN 引脚连接二极管的原理和功能? 可以取消该二极管吗? 经过修改以在 SW 引脚和 PGND 之间添加肖特基二极管?

    Q2:我的理解是、充满电时的截止电流没有具体值、对吧? 仍然可以设置吗?

    Q3:如果电池电压低于2V、芯片将确定电池短路、并在1ms 后重新启动。 当我实际调试时、当电池电压为2V-1V 时、预充电电流从80mA 变为20mA、但在它返回80mA 时重新启动失败了吗? 预充电电压为0-3V、在0-1V 和2-3V 过程中为80mA。 您能帮助分析问题所在吗? 如何避免该问题?

    Q4:在未连接到电池时、输出电压是否等于设定的完全充电电压? 假设我设置了4.4V 并在未连接到电池的情况下测量输出电压、它也将是4.4V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 dxd:

    关于1、需要使用一个二极管、以使 BTST 的低侧位于 REGN。  这意味着 BTST 的高侧是输入电压+ REGN、且电压足够高、可导通高侧 FET。  有一个来自 BTST 的内部二极管。从 SW 引脚到 GND 的肖特基用于提高效率并将  

    关于2、在 V (FB)为每个电阻分压器的正确电压之前、充电器不会终止、并且充电电流已降至 ITERM、如下所示:

    如果负载与电池并联、则充电器无法区分负载电流和电池电流。

    关于3、充电器短路保护是最后的手段、并假设通常在电池单元数*2.8V 处打开的电池组保护器尚未打开。 那么、您的电池电压为什么如此低?   您如何将电压保持在2V 以下? 是否有其他负载与电池并联? 您能否提供 V (BAT)和 I (BAT)的示波器图?

    关于4、如果未连接电池(或电池组保护器打开)且充电已启用(并且未由于 TS 故障而被禁用)、我希望充电器输出如下所示:

    除非输出电容高于上面计算的 Cmax 值。  则输出将为电池稳压电压。

    此致、

    杰夫