您好!
在我们的测试过程中、我发现电源效率非常低、最高仅能达到20%。 VIN=13.5V、Vout=3.3V、Iload _nor=20mA、Iload _max=60mA。
数据表中的 Baesd、效率应高达65%。 我还使用 Murata dc-dc 转换工具进行了电感器仿真。 结果
显示效率约为89%。 更奇怪的是、根据我的测试 数据、SW 频率为1.022MHz、但根据数据表、TPS560540YQDBVRQ1频率应为2.1MHz。
请查找我的 SCH 设计和测试数据、 帮助检查发生的情况以及如何改进它。