This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:原理图检查

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226698/tps23754-schematic-check

器件型号:TPS23754

您好

您能否帮助检查 TPS23754原理图以及是否需要调整

目前、当电源接通时、D14始终接通、并且测量栅极时、根本没有输出。

e2e.ti.com/.../23754.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    请参考以下反馈。

    • 请检查 VC 波形是否稳定。
    • 在 T2P 和 VC 之间放置一个上拉电阻器。 CGS 耦合电容器可能会误导通、
    • 请提供 EFD20_FC 的数据表
    • 请显示 CTL 的波形
    • 请使 R25 =~1 - 1.5kOhn、确保 CTL 电压可以降低、以确保有效的反馈控制

     此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben

    • 请检查 VC 波形是否稳定。
    • VC 波形
    • 在 T2P 和 VC 之间放置一个上拉电阻器。 CGS 耦合电容器可能会误导通、
    • 完成(在 T2P 和 VC 之间放置4.7K)
    • 请提供 EFD20_FC 的数据表

            e2e.ti.com/.../750311320-WE.pdf

    • 请显示 CTL 的波形

         CTL 波形  

    • 请使 R25 =~1 - 1.5kOhn、确保 CTL 电压可以降低、以确保有效的反馈控制
    • 完成


    仍然没有输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Gareth:

    感谢您的反馈。

    我 现在可以向您确认 TPS23754的输入电源是什么吗?  

    您能否检查电源是来自 ETH_VDD (RJ45)还是48V 适配器?

    您能否捕获 ETH_VDD1 APD 和 APD 的波形、无论它们是否处于 UVLO 阈值以下?

    我想知道是出现了故障率、还是每块电路板都出现了故障率? 谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben

    客户的输入电压为33V、这是从红框中输入的

    目前、每个板的情况都是相同的、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    故障行为是否仅发生在适配器输入电压33V 时? 您是否尝试过提高适配器电压、无论栅极是否仍然没有输出?

    如果您使用 PoE 注入器提供 PD 功率、它是否运行良好。

    在某些情况下、我们已在次级侧看到 MOSFET 损坏、这将导致 PWM 控制器无法正常工作。 您能帮助检查输出电容器是否短路吗? 谢谢。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben

    1.变为50V 后、状态仍然相同
    2.相同的状态从 PD 输入
    3.次级侧 MOSFET 没有短路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    您可以帮助确认 P_GND 和 GND 连接在一起吗? 谢谢。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben

    测得的两个接地相互独立、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    这两个接地应具有相同的电压电平。 请将其连接在一起并重新测试。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben

    C11是否短接在一起? 但是、没有隔离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    而不是这两个接地端。   我是说 P_GND 和 GND 连接在一起。 这两个接地在次级侧应该相同。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben

    该原理图错误、当前电路板上的 P_GND 和 GND 连接在一起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    感谢您的确认。

    似乎我们检查了导致 PWM CTL 停止的多个潜在原因。  可能需要您帮助 检查更多可能导致此问题的案例:

    1. PD 仍然因为一些错误而处于浪涌状态:可以检查 RTN-VSS 之间的电压、但有时候很难判断浪涌是否已经结束。

    2.存在过热问题:检查 PDIC 的外壳温度。

    3、之前曾经发生过损坏 PDIC 的事件:可能会看到 PSE 或者工作台电源的功率耗散很高、但有时候发生故障后功率耗散很低。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diang

    1.更换新的 IC 也没有输出

    2.发现 RTN-VSS 水平异常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    感谢您的测试。

    您是否看到 RTN-VSS 具有恒定的高电压或电压脉冲?   持续400 μ s 的条件下得出的结论。 这可能是过载故障。

    如果是过载故障、您应该非常仔细地检查 ACF 电路。 您可以首先 断开次级侧的栅极驱动电路并将其栅极源短接以在体二极管模式下运行两个 FET。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diang

    请帮助确认我按如下所示测量的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    VSS-RTN 是恒定电压还是脉冲电压? 如果是如下所示的脉冲、则可能存在过载/短路故障。

    如果是0.39V 恒定电压、考虑到内部热插拔的0.5欧姆电阻、则热插拔的电流为0.39/0.5 = 0.78A。 这是一个相当大的电流、如果不存在负载、则可能导致某些器件过热。

    您能否测量启动期间的浪涌电流? 我希望看到何时发生~0.78A。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diang

    测量板没有任何响应、请与您确认测量位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Gareth:

    对于 VSS-RTN 测量点、您可以在 D11之间执行此操作。 通常不需要在 RTN 和 VSS 之间连接 TVS 二极管。 此外、确保 APD 引脚连接到 RTN 或分压器的中间位置(不要使其悬空)。

    如果可能、请获取一个波形来显示异常电压。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diang

    浪涌只能通过灌入 PoE 端的电压来测量、VC 电压为12.4v

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Gareth:

    感谢您的测试。

    根据 VSS-RTN 电压、热插拔似乎存在短路故障。  但这通常会导致与您的情况不同的断续模式。

    我想知道 您是否可以检查 Q2、Q4或 Q6是否损坏。

    另一个原因可能是直流/直流转换器启动过早、无法触发 PSE 保护。 您可以尝试将一个47uF AL 电容器与 C6并联、以查看 PSE 的浪涌保护是否是导致该问题的原因。

    此致、

    帝昂