您好
您能否帮助检查 TPS23754原理图以及是否需要调整
目前、当电源接通时、D14始终接通、并且测量栅极时、根本没有输出。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Ben
e2e.ti.com/.../750311320-WE.pdf
CTL 波形
仍然没有输出。
大家好、Gareth:
感谢您的确认。
似乎我们检查了导致 PWM CTL 停止的多个潜在原因。 可能需要您帮助 检查更多可能导致此问题的案例:
1. PD 仍然因为一些错误而处于浪涌状态:可以检查 RTN-VSS 之间的电压、但有时候很难判断浪涌是否已经结束。
2.存在过热问题:检查 PDIC 的外壳温度。
3、之前曾经发生过损坏 PDIC 的事件:可能会看到 PSE 或者工作台电源的功率耗散很高、但有时候发生故障后功率耗散很低。
此致、
帝昂
大家好、Gareth:
VSS-RTN 是恒定电压还是脉冲电压? 如果是如下所示的脉冲、则可能存在过载/短路故障。
如果是0.39V 恒定电压、考虑到内部热插拔的0.5欧姆电阻、则热插拔的电流为0.39/0.5 = 0.78A。 这是一个相当大的电流、如果不存在负载、则可能导致某些器件过热。
您能否测量启动期间的浪涌电流? 我希望看到何时发生~0.78A。
此致、
帝昂
大家好、 Gareth:
感谢您的测试。
根据 VSS-RTN 电压、热插拔似乎存在短路故障。 但这通常会导致与您的情况不同的断续模式。
我想知道 您是否可以检查 Q2、Q4或 Q6是否损坏。
另一个原因可能是直流/直流转换器启动过早、无法触发 PSE 保护。 您可以尝试将一个47uF AL 电容器与 C6并联、以查看 PSE 的浪涌保护是否是导致该问题的原因。
此致、
帝昂