请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616 
大家好、我们知道、此 BQ79616芯片要求 UART 的速度为1Mbps。 但是、我们正在使用的控制器不支持这种更高的速度。 控制器可以支持最大256000波特率。 因此、在这方面、我们收到了 PDF 文档随附的信息、其中指出我们可以针对调试模式使用250kbps。 请告诉我、如果我们可以使用较低的波特率与 BMS 芯片 BQ79616进行通信。
请尽快告知我解决方案。
Rgds
莫纳