This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:请求了解、如何为 UART 设置更低的波特率(最大为256000)。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333704/bq79616-request-to-know-how-to-set-lower-baudrate-for-uart-maximum-256000

器件型号:BQ79616

大家好、我们知道、此 BQ79616芯片要求 UART 的速度为1Mbps。 但是、我们正在使用的控制器不支持这种更高的速度。 控制器可以支持最大256000波特率。 因此、在这方面、我们收到了 PDF 文档随附的信息、其中指出我们可以针对调试模式使用250kbps。 请告诉我、如果我们可以使用较低的波特率与 BMS 芯片 BQ79616进行通信。  

请尽快告知我解决方案。

Rgds

莫纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mona:

    由于这个较慢的波特率用于调试、器件需要使用1Mbps 波特率启用此模式、然后才能使用250kbps 波特率。

    此致、

    大卫