This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:ESD 保护 BAT 和 TS 引脚

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325616/bq25798-esd-protection-bat-and-ts-pins

器件型号:BQ25798

您好、TI 团队、  

设计将具有可拆卸电池组的系统。 拆下电池组后、BAT 和 TS 引脚将暴露在外、并且容易受到 ESD 冲击。  

研究 TI ESD 要点视频: 接口保护入门| TI.com 选择合适的 TVS 器件需要满足几个规范:

  • 电压范围
  • 钳位电压
  • ESD 脉冲。

BAT 引脚将具有一个2S 电池组。 工作电压范围将低于9V  

TS 引脚电路的工作电压将< 5V。

ESD 脉冲目标是 IEC61000-4-2 8kv 接触放电/15kv 空气放电。 (16A)

TI ESD 要点建议钳位电压应<= TLP (瞬态电平脉冲?) 芯片的100ns 脉冲设计。

您能否告知 BAT 和 TS 引脚的 TLP 规格是什么?

此致、

吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    感谢您的配合。 我会尽量在下周早些时候与您联系。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    IC 的 ESD 规范如下:

    BAT 引脚具有应保护引脚所需的最小电容。  如果您使用 TVS 二极管、钳位电压必须> VREG。  

    TS 引脚不需要电容器、但如果您添加一个电容器、我建议不要添加超过0.01uF 的电容器。  如果使用 TVS 二极管、钳位电压必须> REGN 电压(~5V)。

    此致、

    杰夫