请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25798 您好、TI 团队、
设计将具有可拆卸电池组的系统。 拆下电池组后、BAT 和 TS 引脚将暴露在外、并且容易受到 ESD 冲击。
研究 TI ESD 要点视频: 接口保护入门| TI.com 选择合适的 TVS 器件需要满足几个规范:
- 电压范围
- 钳位电压
- ESD 脉冲。
BAT 引脚将具有一个2S 电池组。 工作电压范围将低于9V
TS 引脚电路的工作电压将< 5V。
ESD 脉冲目标是 IEC61000-4-2 8kv 接触放电/15kv 空气放电。 (16A)
TI ESD 要点建议钳位电压应<= TLP (瞬态电平脉冲?) 芯片的100ns 脉冲设计。
您能否告知 BAT 和 TS 引脚的 TLP 规格是什么?
此致、
吉姆