This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:容量增益问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333690/bq28z610-capacity-gain-issue

器件型号:BQ28Z610

大家好、

在 bq28z610测试过程中、我们发现电池容量与实际电压不一致、差异非常大。 目前有一批异常率约为5%。 
有两种例外类型: 1、电池组电压是8.4V、电池容量是1%; 2.电池组电压7.4V、电池容量为100%、 进一步分析发现下面的电量监测计寄存器异常、容量增益从2变成了0.5。
您能帮助说明发生此问题的原因吗? 谢谢。



Br、
威廉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、William、  

    您能否向我提供与此行为相关的 gg 文件和日志文件?  

    此致、  

    Jonny.