请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610 大家好、
在 bq28z610测试过程中、我们发现电池容量与实际电压不一致、差异非常大。 目前有一批异常率约为5%。
有两种例外类型:
1、电池组电压是8.4V、电池容量是1%;
2.电池组电压7.4V、电池容量为100%、
进一步分析发现下面的电量监测计寄存器异常、容量增益从2变成了0.5。
您能帮助说明发生此问题的原因吗? 谢谢。

Br、
威廉