请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25798 当 VRECHG = 200mV 时、VRECHG 的精度是多少?
如果它取决于 VREG、 当 VREG = 7.2V 和 VREG = 8.0V 时的精度是多少? 
此致、
香川市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当 VRECHG = 200mV 时、VRECHG 的精度是多少?
如果它取决于 VREG、 当 VREG = 7.2V 和 VREG = 8.0V 时的精度是多少? 
此致、
香川市