This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:VRECHG

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332771/bq25798-vrechg

器件型号:BQ25798

当 VRECHG = 200mV 时、VRECHG 的精度是多少?
如果它取决于 VREG、 当 VREG = 7.2V 和 VREG = 8.0V 时的精度是多少?



此致、
香川市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kagawa:  

    感谢您的联系。 团队成员将对此进行深入研究、并在本周结束前与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kagawa:

    我拉取了测试数据、看到-12%到+10%。

    此致、

    杰夫