This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请告诉我什么 LED 驱动器适合他们的要求。

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5811, LP5009, LP5812, LP5813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330038/please-tell-me-what-led-driver-is-suit-to-their-requirements

主题中讨论的其他器件:LP5813、LP5811

大家好!

我的一个客户正在寻找能够满足以下要求的 LED 驱动器。
请你给我答复吗?

[要求]
1. LED 驱动器的输入电压= 3.3V。
2.贪婪 LED x1( Vf = 2.5VMax),红光 LED x2( Vf = 2.2VMax)和白色 x4( Vf = 3.4VMax)并联。 (总共驱动7个 LED、1个串联 LED)
3.独立的 LED 开/关控制。
4. 15mA (最大值)。 但他们希望单独设置"Green/Red/White if (绿色/红色/白色、如果)"。 因此也不需要调光功能。
5.他们不喜欢 BGA 封装。
6.任何接口(SPI、I2C 等)都是可以接受的。

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    请你给我答复吗?

    谢谢、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    很抱歉这么晚才回复。

    我/ d 向您推荐 LP5009或 LP5812。 这两款 LED 驱动器均可支持7个以上的 LED、而且我认为它们能够满足您的上述要求。如有任何问题、请随时通过电子邮件(jared-zhou@ti.com)与我联系。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    非常感谢您的答复。

    我可以问一个问题吗?
    它们仅可为 LED 和 LED 驱动器 IC 提供3.3V 电源。
    还需要驱动具有3.4V Vf 的白光 LED。

    我认为这些器件很难用3.3V 电源驱动白光 LED。
    我认为是正确的吗?

    再次感谢大家、此致、
    和也。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    如果客户只能为 VCC 和 VLED 提供3.3V 电源、那么我推荐使用   具有同步升压转换器的 LP5813或 LP5811来满足此要求。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    非常感谢您的推荐。

    我可以针对 LP5813问您一个问题吗?

    问:
    LED 的反向偏置特性是否有任何限制?
     LP5813能否与不允许反向偏置的 LED 配合使用?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    使用带有 TCM 结构的 LP5813时、它确实存在反向电压。 我建议使用直接驱动方案 LP5811来驱动这些不允许任何反向偏置的 LED。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    非常感谢您的答复。

    我可以另外问您一个问题、如下所示?

    问:
    将 LP5813与这些 LED 一起使用时、每个 LED 反向偏置电压需要多少伏?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    实际上、它取决于板上使用的 LED 正向电压。 最大反向电压等于最大正向电压。 请参阅第10.2.4章中 TCM 驱动模式下的波形。

    也可以从简化原理图中理解它。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    非常感谢您的支持。
    我明白了!

    再次感谢大家、此致、
    和也。